This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4011-SP:在 PSpice(5V 至负输出)中仿真 TPS7H4011-SP 反相配置的问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4011-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1624643/tps7h4011-sp-issue-simulating-inverting-configuration-of-tps7h4011-sp-in-pspice-5-v-to-negative-output

器件型号: TPS7H4011-SP

我正在尝试对进行仿真 反相降压/升压配置 PSpice 模型计算 TPS7H4011-SP 的测量值 Texas Instruments。

我的目标是生成 负输出电压、从+5V 输入开始 (例如−3.3V 或−1.5V)。

我在之后实现了电路 TPS7H4011-SP 数据表中所示的反相配置 、但仿真不能按预期工作。

在 PSpice 中观察到的行为:

  • SW 节点不切换

  • 输出电压保持不变 −200mV 而不是调节到目标负电压。

  • 控制器根本无法开始切换。

我已检查的内容:

  • 启用 EN 引脚。

  • ILIM 电阻器定义正确。

  • 电感器和输出电容器值遵循数据表中的建议。

  • 反馈分压器是针对所需的负输出电压计算得出的。

但是、转换器永远不会在仿真中开始切换。

我的问题是:

  1. 有任何问题 反相配置中需要特殊引脚连接 使用 PSpice 模型(例如 COMP、RSC、REFCAP 或 FAULT)时?

  2. 是否有 TPS7H4011-SP PSpice 模型的已知限制 在仿真反相拓扑时?

  3. 请有人提供 反相配置的工作示例原理图 使用该器件?

如有任何指导或示例项目、将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mattia:

    TPS7H4011-SP PSPICE 模型的当前修订版本存在一个已知限制、不允许将其用于仿真 IBB 拓扑。

    目前正在对模型进行更新、以添加对 IBB 实现进行仿真的功能。
    如果您愿意、我可以通过 E2E 账户中的电子邮件地址与您联系、并发送更新模型的当前版本。

    谢谢、
    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的澄清和让我了解当前 TPS7H4011-SP PSPICE 模型的限制。

    是的、这会很有帮助。 请随时将支持 IBB 拓扑仿真的模型的更新版本发送到与我的 E2E 帐户关联的电子邮件地址。

    再次感谢您的支持。

    此致、
    Mattia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mattia:

    我已通过电子邮件与您联系。

    关闭此主题。

    谢谢、
    Andy