This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:在工作温度和 MTBF 数据下的温度 v/s 效率曲线

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1615136/tps61022-temperature-v-s-efficiency-curve-with-in-the-operating-temp-and-mtbf-data

器件型号: TPS61022

我们目前正在评估用于我们应用的以下 TI IC:
TPS61022RWUR
作为 我们可靠性和性能评估的一部分、我们恳请您提供以下支持:
  1. 额定工作温度范围内的温度与效率曲线
  2. 上述 IC 的 MTBF(平均故障间隔时间)数据或估算的 MTBF 小时
image.png
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于您的第一个问题、您的输入电压和输出电流是多少?  

    对于第二个问题、您可以在 TI.com 中找到这些数据。 我把链接放在下面。

    https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp?opn=TPS61022RWUR&cpn=&partNumber=TPS61022#resultstable

    感谢并期待您的答复。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压范围为 2.5V 至 5V、输出电流为 3A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅随附的幻灯片了解效率数据。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../TPS61022-Efficiency_5F00_5Vout.pptx

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑到 Vin 范围= 2.5V 至 4.2V、Vout= 5V 和 Iout= 3A、在强制 PWM 模式下提供相同的图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    因为春节,我还会回到办公室 2.24。 请先参考我们在 25°C 时的数据表效率数据。 不同温度下的效率趋势与 PFM 结果没有显著差异。 谢谢。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供相同模式下–40 至+85°C 的信息  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉、由于农历新年、我们目前正在度假。 其他数据可能要求我们在假期后返回办公室提供。 我将于 2 月 24 日回到办公室。 希望您能理解并感谢您的耐心。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮我们快速解决这个问题吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aidin:

    很抱歉晚才回复。 请参阅以下幻灯片、了解更新效率数据。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../0753.TPS61022-Efficiency_5F00_5Vout_5F00_update.pptx

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能为我提供 EVM 电路板的结至外壳热阻 (RθJC) 吗?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以在我们的数据表中找到这些数据。 谢谢。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 数据表中结至外壳的热阻为不适用。 那么、您能帮助我们解决同样的问题吗?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉、我们无法提供此数据。 这一结果取决于许多外部因素、例如所采用的特定测试方法、并且会相应地有所不同。 此外、由于客户的实际电路板在层数和布局方面都与我们的 EVM 不同、因此我们不提供此特定参数。

    通过将 EVM 放置在热流下方以确保温度在–40°C、25°C 或 85°C 保持恒定、可以获得上述效率曲线。 当然、实际客户应用中的结果应根据在自己的电路板上进行的测量进行验证。

    谢谢。

    Aurora