Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC1T45, SN74AVC1T45
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: SN74AXC1T45
Thread 中讨论的其他器件: SN74AVC1T45
大家好!
SN74AXC1T45 的输入将是 (170MHz;1.8V) Sqaure 信号单端输入。 我期望输出端具有 170MHz;1.44V 的单端信号。 请告诉我这些可能性。
我正在寻找一个可以完成这项工作的电平转换器。
提前感谢
此致、
Naveena.