This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC1T45:在正常负载下、当由 1.8V 170MHz 驱动时、SN74AXC1T45 是否会在 170MHz 上输出 1.44V 电压?

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC1T45, SN74AVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1626341/sn74axc1t45-will-sn74axc1t45-output-1-44-v-at-170-mhz-when-driven-with-1-8-v-170-mhz-under-normal-loading

器件型号: SN74AXC1T45
Thread 中讨论的其他器件: SN74AVC1T45

大家好!

SN74AXC1T45 的输入将是 (170MHz;1.8V) Sqaure 信号单端输入。 我期望输出端具有 170MHz;1.44V 的单端信号。 请告诉我这些可能性。

我正在寻找一个可以完成这项工作的电平转换器。  


提前感谢

此致、
Naveena.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Naveena、

    我们可以使用以下公式来估算最大传播延迟:1/ tpd。

    由于我们没有 1.44V 的电压条件、因此我将使用 1.5V。  

    这意味着 1 / 7ns 将提供 142Mbps 或 71MHz。  

    另一个可能需要考虑的电平转换器是 SN74AVC1T45、但使用相同的公式、我们可以得到 94MHz 的估计最大传播延迟。 遗憾的是、我们没有能够满足该要求的器件。  

    此致、

    Josh