This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:SysConfig 中用于 EtherCAT 配置的工业通信 SDK 的[AM263P4]要求

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1627389/sysconfig-am263p4-requirement-of-industrial-communications-sdk-for-ethercat-configuration-in-sysconfig

器件型号: SysConfig
主题中讨论的其他器件: AM263P4

您好:
我正在使用处理一个项目  AM263P4  并注意到 SDK 之间的差异  EtherCAT  配置。
  1. 细节  MCU+ SDK (v11.01.00.19) 、SysConfig 中缺少与 EtherCAT (PRU-ICSS) 相关的项目。
  2. 但是、中提供了这些示例  AM263PX-AM263PX INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK
问题:
  1. 是否可以在标准中配置 EtherCAT 功能  MCU+ SDK (v11.01.00.19)  开发示例工程? (我看不到相关项目,因此请验证。)
  2. 如果在标准 SDK 中无法进行 EtherCAT 配置、则使用是正确的  工业通信 SDK  将示例工程作为配置整个系统(EtherCAT +通用外设)的基础?
  3. 如果这两种方法都可行、您建议使用哪种方法进行开发? image.png
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该专家目前已离职、将在返回时尽快作出答复。 谢谢你。

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    使用 EtherCAT 时、 我 建议使用工业通信 SDK 作为起点。 INDS_COMMS_SDK 已包含 MCU_PLUS_SDK 所需的路径、因此您也可以配置应用的其他组件。

    以前版本的 INDS_COMMS_SDK(最新 v205.xx 之前的版本)已在 INDS_COMMS_SDK 中包含 MCU_PLUS_SDK。 较新的版本中没有 MCU_PLUS_SDK、但具有可使用的兼容性。 确保两个 SDK 位于正确的路径中。

    此致、
    Shaunak。