This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP6500FYE:切换到新的 DMD 芯片后激光功率损耗。

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP6500FYE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1627288/dlp6500fye-laser-power-lost-after-switching-to-new-dmd-chip

器件型号: DLP6500FYE

您好:

希望这封电子邮件对您有帮助。

我写信询问有关基于 PRO6500 控制器的 DMD 模块的几个问题。

我们最近更换了 DMD 芯片、同时保持系统的其余部分不变。 切换 DMD 芯片后是否需要任何校准?

此外、我还附上了一张装配图、显示装配板与 DMD 芯片在电路板上略有倾斜。 所有四个螺钉均已拧紧。 这是正常现象、还是电路板应该完全平坦? 我想确认与上一个 DMD 芯片相比、这种轻微倾斜是否会导致我们观察到的激光功率降低。

此致、
Pratik

image.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik、

    感谢您访问 E2E 论坛来了解您的问题!

    我们在线销售的 DLP6500FYE DMD 均经过测试、并且已通过重要测试、以确保图像质量和封装稳定性、但 不同器件之间存在倾斜容差。

    如 DLP6500 DMD 数据表规范 6.11(微镜阵列光学特性)第 7.5.2 节(数字光圈和杂散光控制)和 7.5.3(光瞳匹配)中所述、倾斜容差可能会使光学元件错位、而在更高的 F#下、这会加剧。

    我希望这有助于解释问题并阐明所需的纠正措施!

    电路板有些可锻造、但应避免过度夹紧力- DMD 封装也可能破裂。 我建议您遵循 安装硬件和快速参考指南中的正确机械安装实践 、并遵循 DLP 600 系列 DMD 机械、散热和系统安装概念 应用手册。

    此致、

    Aaron