This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:LMR51265 PSPICE 电流消耗和功率耗散结果

Guru**** 2924610 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, LMR51625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1621556/pspice-for-ti-lmr51265-pspice-current-draw-and-power-dissipation-results

部件号:PSPICE-FOR-TI
主题中讨论的其他器件: LMR51625

您好:

我尝试使用 PSpice 使用 1k 阻性负载对 LMR51625X 数据表中的参考设计进行仿真、结果显示来自电源 (~350A) 的极高电流消耗的短脉冲、以及芯片上和电路的电源(每个~6kW)的功率耗散。

为了使此仿真更能反映真实世界的性能、我应该怎么做? 所示的所有元件目前都是理想的。  谢谢你。

使用的 PSpice 模型: www.ti.com/.../slum941

image.png

顶部图:来自 24V 电源的电流

中间图:通过电源(红色)和 LMR51625(绿色)进行功率耗散
底部图:Vout

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    为延误道歉!

    IC 消耗的电流似乎太大、如您提到的大约 350A 电流、这是不正确的。 让我与内部团队核实、并通过星期五 Morning IST 联系您。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否可以使用以下表达式计算输入功率和输出端的功耗并检查原理图上的结果:

    P (IN)= AVG (I (IN))* V (IN)

    P (RLOAD)= AVG (I (RLOAD))* V (RLOAD)

    我在您发送给我的模型上使用了它、我得到的结果并不不切实际。

    您能一次性检查一下吗?

    同时、我将尝试在内部检查瞬时电流的原因、因此功率会出现如此大的尖峰。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sourish、感谢您的帮助。  如果我的数学计算正确、电流消耗似乎会在大约 50 皮秒内斜升、而 IC 开关引脚处的电压具有更合理的 3 纳秒上升时间。



    对电流和功耗求平均值确实适用于我的仿真、但我会对该芯片的瞬态性能感兴趣。  而且、我担心根据我选择的平均时间窗口、我的结果可能会发生变化。

    感谢您的帮助、期待您再次光临!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    让我在内部检查一下,什么是在这么短的时间内消耗这么大的电流,并尽快回来。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Sourish、

    您是否有机会为我们了解这一点?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已经尝试联系为该器件生成 pspice 模型的工程师、但他尚未回复。

    给我多一点时间、以便我尝试获得答案。

    很抱歉给您带来不便。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、谢谢您、听到您的回音时、请告诉我。  谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    非常感谢您的考虑。  

    我会尽快回来的、这是我之前的应用工程师说的。

    谢谢。此致、  

    南迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我得到了未加密版本、它看起来巨大的电流脉冲是一个建模问题。

    我正在研究它以找出并找出根本原因、但可能需要一些时间。 此外、在找到并解决问题后、我们需要在共享之前正确加密和验证。

    同时,您是否可以在测试中使用均值计算方法?

    很抱歉给您带来不便。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、感谢您为我们了解此内容、请在您有机会解决问题时告诉我。  感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心!

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    e2e.ti.com/.../slum941-_2800_3_2900_.zip

    您能仔细看看吗?

    我更改了 IC、不再需要这些高输入电流尖峰。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sourish:

    感谢您为我们了解此内容。  您能否分享使用此新模型生成的图解的屏幕截图?

    我看到这款新车型的性能也一样。  也许我没有正确导入它。  但是、该模型的原理图上的引脚与前一个模型的引脚位于不同的位置、这使我相信我确实正确地替换了原理图中的模型。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是您实施的电路得到的结果:

    使用文件“LMR51625X_PSPICE_TRANS"外部“外部的.LIB 文件:“ slum941 (3)“、因为它是修改后的.LIB 文件。

    我将 pspice 文件与修改后的 ckt 相连接、以便与您的模型匹配、如下所示:

    e2e.ti.com/.../slum941-_2800_4_2900_.zip

    确保添加该文件、并且仅使用 Configuration 文件库部分中的外部.LIB 文件。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您的问题是否得到解决?

    谢谢。此致、  

    南迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sourish:  

    我很抱歉耽误你的时间!  我在运行示例仿真时遇到了问题、我可能需要更多时间来确定这一点。  如果我看到问题在我的最后得到解决、我会在它运行时通知您

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    没问题。 如果您有任何问题、请返回。

    谢谢。此致、

    南迪