This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28220:TI UCC28220 的仿真选项

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28220, UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1634192/ucc28220-simulation-options-for-ti-ucc28220

器件型号: UCC28220
主题中讨论的其他器件: UCC28C43

我目前正在使用设计电源转换器 UCC28220 (双交错式 PWM 控制器)并希望通过仿真验证电路设计。 我对可用的仿真模型和方法有一些疑问:

1. PSIM 中的模拟 我更喜欢使用 PSIM 进行系统级仿真。 UCC28220 是否有官方 PSIM 模型(例如.lib 或.pkg)? 如果未提供本机模型、您能推荐在 PSIM 中实现此 IC 的最佳方法吗?

2.功能框图详细信息 为了可能在 PSIM 中构建自定义子电路、我一直在查看 功能方框图 选择磁性元件。 是否有更多详细文档或应用手册提供了标准数据表之外的内部逻辑和时序参数的更多详细信息?

3. PSpice for TI 模型 TI 是否提供与完全兼容的专用模型 PSpice for TI ? 如果是、该模型是否支持对交错运行和保护功能进行瞬态分析?

如果您能提供任何指导或资源来帮助我设置准确的仿真环境、我将不胜感激。

感谢您的时间和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hyeonjun:  

    [引述 userid=“692951" url="“ url="~“~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1634192/ucc28220-simulation-options-for-ti-ucc28220 1. PSIM 中的模拟 我更喜欢使用 PSIM 进行系统级仿真。 UCC28220 是否有官方 PSIM 模型(例如.lib 或.pkg)? 如果未提供本机模型、您能推荐在 PSIM 中实现此 IC 的最佳方法吗?

    TI.com 上器件产品页面的“设计与开发“部分提供了器件的所有可用仿真模型。 目前没有可用的仿真模型。

    [引述 userid=“692951" url="“ url="~“~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1634192/ucc28220-simulation-options-for-ti-ucc28220 2.功能框图详细信息 为了可能在 PSIM 中构建自定义子电路、我一直在查看 功能方框图 选择磁性元件。 是否有更多详细文档或应用手册提供了标准数据表之外的内部逻辑和时序参数的更多详细信息?

    对于此器件、 不存在 比数据表中显示的方框图更详细的方框图。 如果您想构建自己的模型、它可能相对简单。  对于 Axmple、图中所示的比较器、缓冲器、锁存器和逻辑门可以通过您的仿真器平台轻松实现。

    对于振荡器和补偿器等其他更复杂的模块、您必须参考外部材料。 我们的一些其他 PWM 控制器数据表包含 更详细的振荡器方框图、例如下面显示的 UCC2808 方框图:

    对于斜率补偿、您可以参考在 UCC28C43 等控制器周围添加的外部电路:

    对于软启动、您还可以参考 UCC28C43 中的外部电路实现:

    UCC28220 的其他抽象模块(例如线路 OV/UVLO 和 UV) 只是)只是基于比较器的电路、您可以根据电气特性表中的阈值轻松实现。  

    [引述 userid=“692951" url="“ url="~“~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1634192/ucc28220-simulation-options-for-ti-ucc28220 3. PSpice for TI 模型 TI 是否提供与完全兼容的专用模型 PSpice for TI ? 如果是、此模型是否支持交错运行和保护功能的瞬态分析?

    如“设计和开发“部分所示、此设计没有可用的 PSPICE 模型。  

    谢谢、

    John