This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:使用 SK-AM62P-LP 上的 SysConfig

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62P-LP, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1641093/am62p-using-sysconfig-on-sk-am62p-lp

部件号: AM62P
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、

我想知道是否可以使用系统配置工具在 SK-AM62P-LP 评估板上设计 Linux 配置、从而对我需要使用的特定组件进行引脚多路复用。 如果可以、是否有任何资源可以提供帮助、以及用于 TI 提供的 Linux 映像中使用的默认配置的任何模板。

谢谢您、

Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、  

    我们已经联系了相应的团队、他们可以进一步帮助您、他们将很快在此处回复。

    谢谢您、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver

    SysConfig pinmux 工具可以使用您捕获的配置生成.dtsi 文件、它仅捕获 padconfig 寄存器配置。  

    这可以在您的 Linux 构建中使用。  

    ——保罗