This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156-Q1:外部电路设计

Guru**** 2887550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1640442/lm5156-q1-external-circuit-design

器件型号: LM5156-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5156

Flyback.png

Primary.png

Secondary.png

您好:  

我附上了 LM5156 芯片反激式电路应用的图片。 正如您在第一张图中所看到的、我们使用该芯片提供驱动信号来控制第二张图中的 MOS、从而生成变压器的初级电压。 之后、第三张图显示次级侧将产生 12V 电压来为 LM5156 供电。  

现在、我们已设置开关频率 219k Hz 和没有 Q241 器件的斜率补偿。 问题与 COMP 引脚有关。 我们发现 RC 值不足以平滑控制输出信号。 我们需要适当的 R 和 C 值来生成低纹波的 12V 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AUX 总线电压为 16V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      绿线是 12V 的输出。 它具有 0.3V 纹波电压。 蓝线是 AUX 总线输入。 紫线是 COMP 引脚的波形。 我们想要更小的 12V 输出纹波电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhexi、

    感谢您使用 e2e 论坛并分享原理图。
    如果输出电压纹波过大、并且在稳态运行期间 COMP 引脚电压出现振荡、则调整补偿值是一种有效的方法。
    我不知道 VIN、输出功率和电感的参数、因此无法重新计算补偿。
    但是、我建议使用我们的快速入门计算器工具进行计算:
    https://www.ti.com/tool/download/SNVC240

    在补偿旁边、另一个选项是增加 AUX 稳压轨上的电容。

    如果您对此主题有其他问题、敬请告知。
    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将 Vin 设置为 23V、将电流设置为 0.53A。 变压器的参数如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速反馈。
    绕组比是 1:1 吗?

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、如果我只想了解 Rcomp 和 Ccomp 值、是否有必要填写步骤 1 至 6?

    其次,我们不使用光晶体管,所以我应该填写什么相关的空白?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhexi、

    1.是的、必须填写 步骤 1.、2.、3.和 4.、因为这些参数会影响所需的补偿。
    步骤 5. 和 6. 可以忽略不计。

    2.您使用的是非隔离式反馈。
    请 在第 12 行中选择“非隔离“、并将稳压辅助轨的参数输入“负载 1 规格“(电芯 7N-11n 和 40H-43H)中。
    然后、负载 2 和负载 3 将是间接调节的隔离式输出轨。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sry 作为错误图片、绕组比率为 3:6、电感约为 3uH、Rdc 为 10mΩ。 如果能提供 COMP 引脚 RC 的理论值、那会很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、、我想知道有关特定 RC 值作用的原则。 它与输出稳定性或其他因素有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhexi、

    感谢您的纠正。
    我根据您的参数填写了计算器工具、并收到了这个结果、结果看起来不稳定:

    该工具指出、应超过 21.9kHz 的最大交叉频率、因为这也会导致不稳定。 (开关频率的 1/10)
    但为了达到更高的相位裕度、始终可以降低该值。
    在本例中、我在第 83 行中选择了 10kHz 交叉频率作为目标。

    对于完全稳定的系统、我们通常建议相位裕度为 60 度或更高。 有关更多信息、请单击此处:
    https://www.ti.com/lit/an/slva381b/slva381b.pdf

    我还在这里附上了填写好的计算器:e2e.ti.com/.../LM5156_5F00_Excel_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_for_5F00_Flyback_5F00_Regulator_5F00_Design_5F00_e2e.xlsx

    请注意、输出电容会对波特图产生很大影响。 我看不到输出轨的电容值、因此默认选择了 10uF 总电容。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在什么情况下、栅极引脚将生成此波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhexi:

    栅极驱动器信号有多种可能。
    在轻负载条件下、占空比会变得非常小、直至达到器件的最短导通时间。
    另一方面、如果负载过大、器件可能会触发逐周期过流保护、因此占空比会受到限制。

    您能否介绍有关此问题的其他背景信息?
    输出电压调节是否不当、或者该波形是否存在另一个导致问题的问题?

    谢谢、此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    感谢您的即时答复。 它是指芯片损坏还是仅仅是工作状态问题?

    此致、

    zhexi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhexi:

    这种类型的操作是正常工作条件。 IC 未损坏。
    因此、我询问这种运行模式在客户端导致了什么问题。

    此致、
    Niklas