This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:IC 选择

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1640618/lm5156-ic-selection

器件型号: LM5156

尊敬的 TI 团队:

我正在为国防应用开发 30W 直流/直流转换器。

输入:16 至 50V 直流

输出:28V 直流

功率:30W

隔离:500V DC

应用:军事防御

拓扑:反激

我使用了 Power Designer 工具、但没有符合我要求的仿真。 因此、请提供有关选择合适 IC 的指导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balaji、

    感谢您使用 e2e 论坛。
    我们提供了 Power Stage Designer 工具、非常适合电压和功率电平的初始计算、但不提供器件建议。
    关于器件建议、我们使用了 Webench 工具。
    我不确定您目前使用的是哪种工具。

    对于给定的规格、 LM5156 将是更合适的器件。
    该器件还附带快速入门计算器工具、用于进行特定于器件的计算:
    https://www.ti.com/tool/download/SNVC240

    可以在 webench 中对该器件进行仿真、也可以使用提供的 PSpice 建模文件、该文件可在此处找到:
    https://www.ti.com/lit/zip/snvmbv9

    由于这是一个符合 ITAR 法规的军事应用、我在设计帮助和审阅方面的支持能力有限、因此我现在只能为您提供公开可用工具的链接。
    非常感谢您的理解。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Niklas。 我将参考您提供的资源。 还有一个问题、是否有任何类型的评估板用于评估相同等级下的相同反激行为? 如果是、您能提供这些链接吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balaji:

    感谢您的反馈。
    我们有一个 LM5156 反激式 EVM 板可供使用:
    https://www.ti.com/tool/LM5156HEVM-FLY

    它专为 5V、4A 输出而设计、因此要将其用于 28V 输出、可能需要将输出侧的二极管和电容器替换为额定电压更高的器件。
    EVM 用户指南中提供了 BOM 和原理图文件。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除此之外、还需要根据 I predict 更改变压器。 但目前还没有可用的仿真模型。 您是否推荐任何 具有 16VDC 至 50V 直流输入电压范围并能够产生 28V 输出并驱动 1A 以上电流的评估板。 感谢您的支持                            

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balaji、

    我们有符合这些条件的参考设计。
    例如、这是一种反激式设计、18V-30V 输入、28V 输出、70W
    https://www.ti.com/tool/PMP22151

    遗憾的是、这些设计不支持样片订购。

    此致、
    Niklas