Other Parts Discussed in Thread: LM5156
器件型号: LM5156
尊敬的 TI 团队:
我正在为国防应用开发 30W 直流/直流转换器。
输入:16 至 50V 直流
输出:28V 直流
功率:30W
隔离:500V DC
应用:军事防御
拓扑:反激
我使用了 Power Designer 工具、但没有符合我要求的仿真。 因此、请提供有关选择合适 IC 的指导
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Balaji、
感谢您使用 e2e 论坛。
我们提供了 Power Stage Designer 工具、非常适合电压和功率电平的初始计算、但不提供器件建议。
关于器件建议、我们使用了 Webench 工具。
我不确定您目前使用的是哪种工具。
对于给定的规格、 LM5156 将是更合适的器件。
该器件还附带快速入门计算器工具、用于进行特定于器件的计算:
https://www.ti.com/tool/download/SNVC240
可以在 webench 中对该器件进行仿真、也可以使用提供的 PSpice 建模文件、该文件可在此处找到:
https://www.ti.com/lit/zip/snvmbv9
由于这是一个符合 ITAR 法规的军事应用、我在设计帮助和审阅方面的支持能力有限、因此我现在只能为您提供公开可用工具的链接。
非常感谢您的理解。
此致、
Niklas
尊敬的 Balaji:
感谢您的反馈。
我们有一个 LM5156 反激式 EVM 板可供使用:
https://www.ti.com/tool/LM5156HEVM-FLY
它专为 5V、4A 输出而设计、因此要将其用于 28V 输出、可能需要将输出侧的二极管和电容器替换为额定电压更高的器件。
EVM 用户指南中提供了 BOM 和原理图文件。
此致、
Niklas
您好、Balaji、
我们有符合这些条件的参考设计。
例如、这是一种反激式设计、18V-30V 输入、28V 输出、70W
https://www.ti.com/tool/PMP22151
遗憾的是、这些设计不支持样片订购。
此致、
Niklas