This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61480:数据表规格和 Webench 设计的偏差

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1644825/lm61480-deviations-in-datasheet-specifications-and-webench-design

器件型号: LM61480

您好、
我发现了数据表规格和 Webench 设计之间的差异、因此我需要知道应该遵循哪一个。 请查找我为上述降压 IC 获得的附加 Webench 设计。 这偏离了数据表中规定的设计。
Vin = 20V
VOUT = 3.3V
Iout = 8A
image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的问题

    我会研究它,并尽快回到你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Irene  

    WEBENCH 是 一个很好的起点、但它使用的是通用模型、因此 我建议参考数据表中的建议、因为它们特定于器件、并且实际上基于器件数据。 您可以 根据数据表中的 元件建议验证每个元件、并在设计中相应地使用它们。

    如果您有需要审阅的最终原理图、我们很乐意提供支持。 请相应地提出另一个请求。  
    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你