This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430-FLASHER:初始化仿真器时出错

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1647281/msp430-flasher-error-initializing-emulator

部件号: MSP430-FLASHER
主题: EVM430-FR6043 中讨论的其他器件

大家好、我叫 Nicolas、是 Kintex Engineering 的工作人员

´s 最近购买了 EVM430-FR6043、并按照用户指南进行了连接、完成了我原本想完成的所有操作、以便可以使用评估板。

通过 USB 端口将其连接到计算机时会发生问题、因为当我对项目进行调试时、FRAM 能够记住所有内容、调试输出中会显示一条消息、内容如下:

MSP430:初始化仿真器时出错:未找到 USB FET

¿您能帮助我、以便我开始调试、而不会在调试输出中显示错误吗?

感谢您抽出宝贵的时间回答任何可能出现的问题、问我。

Nicolas、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    您能否上传您电路板的图片、以便我能够帮助仔细检查是否有任何可能导致此问题的硬件设置问题?

    此致、
    彼得