Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: MSP430-FLASHER
主题: EVM430-FR6043 中讨论的其他器件
大家好、我叫 Nicolas、是 Kintex Engineering 的工作人员
´s 最近购买了 EVM430-FR6043、并按照用户指南进行了连接、完成了我原本想完成的所有操作、以便可以使用评估板。
通过 USB 端口将其连接到计算机时会发生问题、因为当我对项目进行调试时、FRAM 能够记住所有内容、调试输出中会显示一条消息、内容如下:
MSP430:初始化仿真器时出错:未找到 USB FET
¿您能帮助我、以便我开始调试、而不会在调试输出中显示错误吗?
感谢您抽出宝贵的时间回答任何可能出现的问题、问我。
Nicolas、