This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC1T45:建议的模板厚度、间距和返工方法

Guru**** 2908370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1648434/sn74axc1t45-recommended-stencil-thickness-pitch-and-rework-method

器件型号: SN74AXC1T45

您好,您能给我推荐的模板厚度,孔径/间距和 Re 流的推荐温度吗?  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gusti、

    我来检查一下对于建议模板厚度、是否有任何 TI 指导原则。 我会尽快回复。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gusti、

    您可以在此处看到建议的温度回流:

    建议的模板设计将取决于您的封装。 它位于数据表的底部。 谢谢!

    此致、

    Josh