This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43-Q1:光耦合器版本的 TIDA-01505 启动问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01505, UCC28C43-Q1, UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1650577/ucc28c43-q1-tida-01505-startup-issue-with-optocoupler-version

器件型号: UCC28C43-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TIDA-01505UCC28C43

您好:

我们正在根据 TIDA-01505 参考设计调试电路板、仅使用具有光耦合器版本的反激式器件。

如 TIDA-01505 设计指南中所述、转换器应从大约 40VDC 的低输入电压开始。 当 VDD 超过 UVLO 阈值(约 8.4V)时、UCC28C43-Q1 应启动

目前、我们观察到以下行为。

在原始配置下、施加 VIN_HV = 40–60VDC、C54/UCC28C43 VDD 上的电压无法正确上升。 它会保持在 1.8–2.7V 左右、因此控制器不会启动。

我们验证了 UCC28C43-Q1 本身是否正常工作:

  • 通过从外部为 C54/C54/C54 提供 VDD 10V 电压、控制器可以正常启动;
  • 存在 VREF = 5V;
  • COMP≈6.3V;
  • CS = 0V;
  • OUT 引脚正常开关

因此、UCC28C43 及其振荡器/控制部分似乎可以正常工作。

然后、我们检查了 HV 启动电路:

  • 检查了 Q9、显示正确安装且正常工作;
  • Q11 似乎没有强制关闭 Q9;
  • 删除 D35 不会改变问题;
  • HV 启动电阻器链未打开。 例如、当 VIN_HV = 60V 时、我们测得的值大约为:
    • R48 的高侧:21.5V
    • R48 的低侧/ R49 的高侧:11.4–11.5 V
    • R49 的低侧:3V
    • Q9 引脚的电压约为 3V/2.6V/1.85V
    • C54 约为 1.85V

重要的观察结果与电平转换器分支相关:

  • 如果移除 R59、则 C54/RHV VDD = 60V 时上升至约 10V
  • 如果移除 Q19 并将 R87 更改为 10k Ω、
  • 即使 VIN_HV = 40V、C54/C54 VDD 也可以上升到大约 9V
  • 但是、在安装 Q19 时、C54/C19 VDD 会再次崩塌至大约 2.7 V
  • Q19 被一个新的组件所取代,但行为没有改变。
  • 移除 R96 可使 C54/R96 VDD 上升至约 9V、但如果没有 R96、SiC 栅极将不再被驱动、因此 R96 对于 Q19/电平转换器的运行似乎是必要的。
  • 将 R96 更改为 10k Ω 仍会导致 Q19 极化、并且启动仍然受阻。
  • R87 也被测试为更强的上拉电阻器(例如 3kohm)、但问题仍然存在。
  • 在有问题的条件下、测得 Q19 的 VGS 约为−0.75V

因此、目前的结论是 Q19/R96/R87/R59 电平转换器支路在启动期间加载或钳制 UVLO/启动节点、从而防止 C54 达到 VDD 导通阈值。

您能否在光耦合器版本的 TIDA-01505 中阐明该分支的预期启动行为?

特别是:

  1. R58/R59 是打算在默认光耦合器配置中安装为 0 欧姆链路、还是仅用于特定的电平转换器电源选项?
  2. 在施加主 HV 输入之前、电平转换器电源是否应通过 J14 预偏置?
  3. R87、R96、R58、R59、Q19 的正确默认值/填充选项是什么 以及相关的电平转换器启动元件。
  4. 是否有任何已知的对 TIDA-01505 原理图/BOM 的校正或修改、以便使用光耦合器版本从 40V 电压可靠启动?
  5. 根据上述测量结果、应更改哪个元件或组装选项、以防止 Q19 VDD 在启动期间下拉 QA/启动节点?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:  

    该现有 E2E 主题中所述、此设计在发布后似乎有了一些进一步的修改

    您可能会遇到启动问题、因为启动“快速通道“中的电阻器已减少到总共约 15k:

    37+R39+R41+R44+R48+R49 保持不变、并且没有变化、因此 R38+R40+R42+R43+R45+R46 的总电阻为 49k。 我们还将 R38+R40+R42+R43+R45+R46 降低至 15k、以进一步增加启动时间。 因此不会产生巨大的功耗。

    这两个是唯一的变化。 是的、如果电平转换器连接到 R80 节点、则在启动期间需要外部电源。 如果您将 R58 连接到 VDD 节点、电平转换器将从 R38、R40、R42... 启动阶段的电阻链。 那么就不需要外部电源。 您可能需要进一步减小电阻值以增加启动功率。 电平转换器首先请求存在电压、以便正确驱动 MOSFET。  

    如果您能够启动系统、请尝试进行上述修改并重新报告。  

    谢谢、

    John