器件型号: AM625
您好:
我们正在使用 TI-SDK 版本:11.02.08.02、发布日期:2025。 12.15 和 Yocto 5.0 (ScarthGap)。
如问题标题中所述、我们尝试将 LVDS 输出直接复制到 HDMI。
如下面的 weston.ini 所示、使用同一 As=LVDS-1 选项时、Weston 无法正常工作。
如果您对执行屏幕复制的好方法有任何建议、我将不胜感激。
谢谢你。
[core] backend=DRM-backend.so xwayland=true idle-time=0 [shell] locking=false [output] name=LVDS-1 mode=1920x1080 @60 primary=true #transform=rotle-90 [output] name=HDMI-a-1 mode=1920x1080@6 same-as=LVDS-1 [libinput] touch_calibrator=true calibration_helper=/bin/echo