This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:是否可以将 LVDS 输出从 AM625's tiDSS 复制到 HDMI? (克隆,而非扩展)

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1650125/am625-is-it-possible-to-duplicate-the-lvds-output-from-the-am625-s-tidss-to-hdmi-clone-not-extension

器件型号: AM625

您好:

我们正在使用 TI-SDK 版本:11.02.08.02、发布日期:2025。 12.15 和 Yocto 5.0 (ScarthGap)。

如问题标题中所述、我们尝试将 LVDS 输出直接复制到 HDMI。

如下面的 weston.ini 所示、使用同一 As=LVDS-1 选项时、Weston 无法正常工作。

如果您对执行屏幕复制的好方法有任何建议、我将不胜感激。

谢谢你。

[core] backend=DRM-backend.so

xwayland=true
idle-time=0

[shell]
locking=false

[output] name=LVDS-1 mode=1920x1080







@60 primary=true #transform=rotle-90 [output] name=HDMI-a-1 mode=1920x1080@6 same-as=LVDS-1


[libinput] touch_calibrator=true

calibration_helper=/bin/echo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我们目前不支持 LVDS 和 HDMI 的克隆模式。 如需 Weston 克隆支持、请联系开源社区。 请注意、除了使用 OLDI 时外、DSS 硬件也不支持克隆模式。

    谢谢您、

    Shriya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shriya

    是否可以通过修改 DSS 驱动程序而不是使用 Weston 函数来克隆?

    如果是、我应该如何处理此问题?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yong:  

    除非使用 OLDI、否则 DSS 不支持克隆模式。 以下是要在末端实现、可以遵循的设备树叠加示例:

     (+) AM623:OLDI 驱动程序目前不支持克隆模式? -处理器论坛 — 处理器- TI E2E 支持论坛

     AM62P DSS 概述

    此致、

    Shriya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shriya:

    感谢您发送编修。

    根据您提供的材料、我知道我们需要应用驱动器贴片并配置电路、以便 OLDI0 连接到 HDMI、OLDI1 连接到 HDMI。

    作为参考、我们要实现的功能只是通过 HDMI 和 LVDS 连续发送分辨率为 1024 x 768 的 UI。

    我们的团队将进行这些修改、对其进行测试、并让您再次了解。

    同时、我应该保持此问题的开放状态还是关闭它?

    此致、

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yong:  

    我建议立即关闭票证、并创建一个与使用 OLDI/如果新配置出现任何其他问题有关的新票证。

    此致、

    Shriya