This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2000:MSP430FR2000

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1641047/msp430fr2000-msp430fr2000

器件型号: MSP430FR2000

我们目前正在评估 TI 用于大批量应用的 IC 、预计每年需求为 3000 万个器件。

我们确定了 TI 产品组合中符合我们技术要求的一种特定器件: [MSP430FR2000 ]。 但是、我们需要确认这些特定 IC 是否以 裸片/未锯齿晶圆格式提供

请您协助我们完成以下工作:

  1. 确认上述 IC 以裸片格式提供。

  2. 如果这些特定器件不作为芯片提供、您是否可以推荐采用裸片格式并满足以下规格的备选 Microchip IC:

      • 通用 I/O: 至少四个 GPIO。
      • 连接性: 不需要 NFC、射频或无线通信接口。
      • 温度测量: 集成式温度传感器的精度优于±5°C、特别关注–30°C 和+5°C 之间的性能。
      • 计时: 优先选择内部实时时钟 (RTC)。 如果不可用、另一种时间跟踪方法必须在 14 天内实现小于 2 小时的最大漂移。
      • 电源管理:支持具有超低功耗的深度睡眠模式。 理想情况下、应在深度睡眠期间保留 GPIO 状态(例如,两个 GPIO 都保持在逻辑低电平/GND)。
      • 可编程性: 固件架构必须支持与定义的操作流程图等效的基于状态的逻辑、包括激活、测量、睡眠和显示更新状态。
      • 宽 VDD 工作范围、可支持电池电压变化(例如 3.3V 至~1.0V)。 确切的最小电压是灵活的、但应尽可能低以合理的方式达到。

鉴于此项目的规模、我们希望建立一个长期的供应链、希望您能就此批量采购流程提供指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diogo:

    我必须检查裸片、但我认为我们可以这样做。  如果 FR2000 无法作为裸片进行固定、则以下部件将明确编目以用于裸片销售并符合您的规格:

    • MSP430G2252-DIE: 
      • 低电压:低至 1.8V 的工作电压、支持标准电池型号
      • 功耗:超低功耗 (ULP)、具有低于 1uA 的待机功耗和完全 GPIO 状态保持。
      • 温度传感器:可以使用内部传感器;不过、为了实现 –5°C精度、通常需要在 30°C 上进行 TI 工厂校准。 对于 –30°C 到 +5°C 范围、您可以通过使用内部 ADC 并通过两点软件校准来实现目标。
    • MSP430F5326-DIE
      • RTC:采用专用硬件实时时钟 (RTC)、用于实现精确的计时和超小的漂移。
      • 保留:深度睡眠模式 (LPM3/LPM4) 可根据需要保持 GPIO 状态。

    就要求而言、以下是基于您的要求的一些详细信息:

    • 计时:MSP430 的低功耗内部振荡器 (VLO) 的温漂通常为~0.5%。 超过 14 天(336 小时)、这大约是 1.6 小时的漂移、无需外部晶体即可满足您<2 小时的要求。
    • 深度睡眠:所有 MSP430 型号均保留 LPM3/LPM4 中的 GPIO 状态。 您可以通过编程方式在进入 SLEEP 模式之前将引脚保持在逻辑低电平。
    • 电压范围:虽然在整个闪存/FRAM 运行时、1.0V 低于标准最小值 1.8V、但这些器件专为在检测应用中实现极长的电池寿命而设计。

    希望这对您有所帮助!

    -布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的留言。

    您是否有机会确认为裸片版本提供的器件型号? 此外、我如何才能获得我们正在讨论的三个 PN 的报价?

    我期待收到您的答复。

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Diogo、我建议您离线、并联系我们的营销团队、以获得有关此方面的进一步帮助。