Other Parts Discussed in Thread: UCC28051
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: UCC28051
尊敬的 TI 支持团队:
我目前正在 针对某种设计应用评估 UCC28051 功率因数校正控制器、想要获取该器件的准确和最新数据表以进行详细审查。
此外、我还需要澄清以下几点:
- 工作频率适用性
- UCC28051 是否支持在输入频率处于 360Hz至 800Hz 范围内的系统中运行?
- 如果不直接、为了实现正常功能、建议的工作频率范围是多少?
- 输出电压的适用性
- 此控制器是否可用于旨在调节或支持大约 250V DC 的输出的设计?
- 为了实现此输出电平、是否存在任何设计限制或建议的外部配置?
任何有助于确认是否适合这些要求的应用手册或参考设计都会不胜感激。
感谢您的支持。
此致、
Divya