This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28051:请求数据表澄清–UCC28051 工作频率范围和输出适用性

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1659818/ucc28051-request-for-datasheet-clarification-ucc28051-operating-frequency-range-and-output-applicability

器件型号: UCC28051

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在 针对某种设计应用评估 UCC28051 功率因数校正控制器、想要获取该器件的准确和最新数据表以进行详细审查。

此外、我还需要澄清以下几点:

  1. 工作频率适用性
    • UCC28051 是否支持在输入频率处于 360Hz至 800Hz 范围内的系统中运行?
    • 如果不直接、为了实现正常功能、建议的工作频率范围是多少?
  2. 输出电压的适用性
    • 此控制器是否可用于旨在调节或支持大约 250V DC 的输出的设计?
    • 为了实现此输出电平、是否存在任何设计限制或建议的外部配置?

任何有助于确认是否适合这些要求的应用手册或参考设计都会不胜感激。

感谢您的支持。

此致、
Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divya:

    感谢您关注 TI 产品。

    UCC28051 可支持在 360Hz 至 800Hz 频率范围内运行的航空应用、但它可能需要对补偿元件进行一些调优、以实现出色的系统响应。

    只要 直流链路电 压在交流线路峰值电压上具有良好的裕度 (10-15%)、该器件还可以支持较低的直流链路电压并产生良好的功率因数。

    但是、由于该器件不具备原生航空认证、因此此类应用的最终认证需要在系统或产品级别进行。

    谢谢你。

    此致、

    Shailesh

    P.S.-我建议您探索 UCC28056A 的相同器件、因为 UCC28051 可能很快被归类为 NRND。