Other Parts Discussed in Thread: LM5118, TPSM861253
器件型号: TPSM861253EVM
主题中讨论的其他器件: LM5118、 TPSM861253
您好、此联系的对象。
我是根据要求来到这里的、一段时间以来、我一直在研究 LM5118 数据表、现在终于在 PSpice for TI 上的一个新项目中生成了工作原理图。 在接近完成时,我收到了村田公司的一封新闻信,说他们有一个新的传感器,用于检测振动是否有问题的滚珠轴承或电机。 对于我来说、要将此集成到新生成的原理图中、我需要将我的 12V 输出电压降低到 3V - 5V、这就是我遇到 TPSM861253RDXR IC 的方法。
在我使用未加密版本的 LM5118 而没有进行任何修改时、我很想对 TPSM861253RDXR 执行相同的操作。
打开 TPSM861253 PSpice 文件我注意到 SPICE 文件已加密。
如果可能、是否可以获取 TPSM861253RDXR IC 的未加密 SPICE 文件?
非常感谢、
Joel。