This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM861253EVM:TPSM861253RDXR 的未加密 SPICE 文件

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118, TPSM861253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1658749/tpsm861253evm-un-encrypted-spice-file-for-tpsm861253rdxr

器件型号: TPSM861253EVM
主题中讨论的其他器件: LM5118、 TPSM861253

您好、此联系的对象。

  我是根据要求来到这里的、一段时间以来、我一直在研究 LM5118 数据表、现在终于在 PSpice for TI 上的一个新项目中生成了工作原理图。 在接近完成时,我收到了村田公司的一封新闻信,说他们有一个新的传感器,用于检测振动是否有问题的滚珠轴承或电机。 对于我来说、要将此集成到新生成的原理图中、我需要将我的 12V 输出电压降低到 3V - 5V、这就是我遇到 TPSM861253RDXR IC 的方法。

 

在我使用未加密版本的 LM5118 而没有进行任何修改时、我很想对 TPSM861253RDXR 执行相同的操作。

 

打开 TPSM861253 PSpice 文件我注意到 SPICE 文件已加密。

 

如果可能、是否可以获取 TPSM861253RDXR IC 的未加密 SPICE 文件?

 

非常感谢、

Joel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    会检查并回复您!

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    我们没有未加密的 PSpice 电路级模型、它是直接从 SIMPLIS 转换而来的!

    此致、

    Usha。