Other Parts Discussed in Thread: TPS92314
“线程: TPS92314”中讨论的其它部件
尊敬的支持团队
今天,我正在使用 TPS92314测试我们的首款设计。 我们的设计或多或少是 PMP4448的副本。
现在,我正在尝试优化接通延迟(较长的启动时间会让传感器光照感觉检测范围缩小。)
在 VCC (PMP4448:C4尽可能低)和拉升至 Vin (PMP4448:R6和 R7,尽可能高)时,电容器尺寸的最佳/限制是什么? 或者是否有其他方法可以更快启动 TPS?
我们的输入电压要求为100至240VAC,似乎只有100VAC 时的启动延迟时间太长(>2s),应该小于500ms。
感谢您的支持。