This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4448:长接通延迟

Guru**** 2931090 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1066507/pmp4448-long-turn-on-delay

部件号:PMP4448
“线程: TPS92314”中讨论的其它部件

尊敬的支持团队

今天,我正在使用 TPS92314测试我们的首款设计。 我们的设计或多或少是 PMP4448的副本。

现在,我正在尝试优化接通延迟(较长的启动时间会让传感器光照感觉检测范围缩小。)

在 VCC (PMP4448:C4尽可能低)和拉升至 Vin (PMP4448:R6和 R7,尽可能高)时,电容器尺寸的最佳/限制是什么? 或者是否有其他方法可以更快启动 TPS?

我们的输入电压要求为100至240VAC,似乎只有100VAC 时的启动延迟时间太长(>2s),应该小于500ms。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ronald,

    对于 VCC 电容,确实存在限制,因为 VCC 电容将在变压器辅助绕组接管之前在启动时提供内部电路电源。

    在 TPS92314EVM 中,10uF 启动良好。 此外,我们还可以减少 R6,R7以缩短启动时间,从而牺牲待机电源(同时在降低电阻值时检查 R6,R7电阻器额定功率)。 在 TPS92314 EVM 上,具有2*75kohm 启动电阻器和10uF,接通延迟大约为390ms。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    感谢您的反馈和改进建议。 我尝试将电阻值减小到2*75k 欧姆。 但据我所知,100VAC 启动时出现问题(请看附图),启动时出现一些“问题”。 有什么想法从哪里来?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ronald,

    由于 VCC 迅速下降,在输出电压稳定之前,辅助绕组电源似乎没有为 IC 供电。 我已经拿到了 PMP4448,明天我将使用2*75kohn 电阻器作为启动电阻器向你们反馈结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ronald,

    感谢您提供波形。 今天,我已经测试了 PMP4448并复制了您的问题。

    从100VAC 开始,由于充电输出缓慢,VCC 还会降低其关闭阈值。  

    建议如下:

    1.将 VCC 电容增加到22uF 或33uF,并将启动电阻器(大约10kohm)减小到尽可能小的范围。 同时,需要注意启动电阻器的功率损耗,特别是在高端电阻器上。

    2.降低降压输出电容器,也将有助于改善接通延迟。

    谢谢。