This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-010071:查询继电器和39号触点焊接检测电路的详细连接

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1068785/tida-010071-enquire-detailed-connections-for-relay-s-contact-weld-detection-circuit

部件号:Tida-010071
“线程”中讨论的其它部件:ISO1212

主席先生,你好,

基于 tidm249 APN,您为我们提供详细电路的云服务?

我们不知道网络:继电器_3,继电器_2,继电器_1如何连接到线路和中性继电器?

客户电路中有两个继电器。

他们希望检查两个继电器与以下继电器的触点焊接检测电路的连接。

谢谢,致以诚挚的问候,

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    很抱歉,原理图中的信号名称可能有点混乱。  

    Relay1是继电器输入的线路电压,

    Relay2是应答输出的线路电压,

    Relay3是继电器输入的空档电压。

    请参考下面的图片。  

       

    此致

    雷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢雷。

    请您通过下图确认连接吗?

    谢谢,致以诚挚的问候,

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我做了如下更正:  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的评论,Lei。

    修改后,U1看起来是用于检测 U4。

    我的客户是否需要另外一个 ISO1212来检测 U7继电器?

    谢谢,致以诚挚的问候,

    老虎