Other Parts Discussed in Thread: TMDSLCDK6748, AFE79-LMH9-EVM, OMAP-L138
线程中讨论的其他部件: AFE79-LMH9-EVM, OMAP-L138
大家好,
我必须使用 COFDM 调制传输视频,因此我需要 至少8MHz 的带宽,外形小巧。
TMS320C6748适合我的应用。
我对信号的传输感到担忧:
1.我可以通过连接天线来传输视频信号,还是必须连接单独的 RF 装置? 如果是这样,您可以建议任何解决方案吗?
2.它是否需要任何其他硬件来对主板进行编程?
基本上,我需要一个 COFDM 视频发射器和一个接收器,所以我想知道如何以无线方式将调制视频信号传输到接收器?
谢谢