This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSLCDK6748:有关信号传输的查询。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSLCDK6748, AFE79-LMH9-EVM, OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1067280/tmdslcdk6748-enquiry-about-signal-transmission

部件号:TMDSLCDK6748
线程中讨论的其他部件: AFE79-LMH9-EVMOMAP-L138

大家好,

我必须使用 COFDM 调制传输视频,因此我需要 至少8MHz 的带宽,外形小巧。

TMS320C6748适合我的应用。 
我对信号的传输感到担忧: 
1.我可以通过连接天线来传输视频信号,还是必须连接单独的 RF 装置? 如果是这样,您可以建议任何解决方案吗?
2.它是否需要任何其他硬件来对主板进行编程?

基本上,我需要一个 COFDM 视频发射器和一个接收器,所以我想知道如何以无线方式将调制视频信号传输到接收器?


谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关无线传输的问题,请参阅我们在 RF 收发器中提供的产品: https://www.ti.com/rf-microwave/transceivers-transmitters-receivers/overview.html

     TMDSLCDK6748板上没有 RF 装置,因此需要将其连接到外部解决方案。

    LCDK 没有板载仿真器。 需要 TI 或第三方的外部仿真器。

     TMDSLCDK6748用户指南提供了更多详细信息: https://www.ti.com/lit/ug/spruil2a/spruil2a.pdf

    此致,
    凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你能抽出时间!

    在了解 了您建议的射频收发器后,我找到了评估板,即 AFE79-LMH9-EVM 评估模块。 它看起来不错,所以我想问您,它是否可以按照我描述的应用程序用作射频单元?

    如果我想将它与 TMDSLCDK6748一起使用,是否有任何方法可以将收发器模块与 DSP 集成,以便在获得 COFDM 的输出时 ,我可以使用接收站的 RF 收发器进行传输?

    基本上,我可以直接将 AFE79-LMH9-EVM 评估模块与 OMAP-L138/C6748低成本开发套件(LCDK)集成吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等待您的回复!

    谢谢