This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-00792:BQ78350+BQ76940

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1068121/tida-00792-bq78350-bq76940

部件号:Tida-00792
“线程”中讨论的其它部件:BQ76940BQ78350

我想使用 BQ78350+BQ76940设计一个电池管理系统,我的机器可以向 BQ78350发送命令让系统进入休眠模式, 我想让我的机器向 BQ78350发送命令让系统唤醒, 我不想使用连接充电器来启动蓄电池管理系统, 如何实现此功能?如果 BQ78350可以使用一个 GPIO,则此引脚输出电平较高。

祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好,

    如果 使用 ManufacturerAccess()休眠模式命令,则只能向 BQ78350发送 SMBus 命令以唤醒,否则设备将通过任何 SMBus 通信唤醒。 有关 睡眠模式条件的详细信息,请参阅《技术参考手册》(TRM)的8.3.1节“设备睡眠”和8.3.2制造商访问() MAC 休眠”。

    有关  ManufacturerAccess()命令的列表,请参阅 TRM 的17.2部分。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门