Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:Tida-00792 “线程”中讨论的其它部件:BQ76940, BQ78350
我想使用 BQ78350+BQ76940设计一个电池管理系统,我的机器可以向 BQ78350发送命令让系统进入休眠模式, 我想让我的机器向 BQ78350发送命令让系统唤醒, 我不想使用连接充电器来启动蓄电池管理系统, 如何实现此功能?如果 BQ78350可以使用一个 GPIO,则此引脚输出电平较高。
祝你度过美好的一天!