This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 工作台设计师的 LMZ31503模拟问题

Guru**** 2871140 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ31503, TPS54320, TPS84320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1072208/lmz31503-simulation-problem-on-webench-designer

“线程”中讨论的其它部件:LMZ31503TPS54320TPS84320

LMZ31503模拟条件低于条件,未更改外部电路值。

⇒输入电压:4.8V~5.5V,输出电压:1V,输出电压:1A

模拟启动波形时,输出电压未达到1V。

请参阅下面的 Y 轴的 Vout 为500nV_max。

这是韦斯基的错误,对吗?

如果错误不存在,请告诉我正常启动 Vout 的措施。

我的工作台设计如下所述;

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=B0BCD87626403781

此致,

萨特希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satoshi,

    是的,你是对的。 我也无法运行模拟。  将向 Webench 团队报告此问题,并尽快让您回来。

    谢谢,

    南希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nancy

    感谢您的确认和回复,

    请告诉我是否有修复错误的计划。

    只要是这样,请让我确认“布尔图解”模拟是否出现错误或正常。

    (波德图看起来像正常的,但我没有判断。 负载瞬态和输入瞬态也出现错误。)

    此致,

    萨特希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satoshi,

    我已经将机票提交给了韦斯基特团队,并将再次推送他们。 对于波德图和瞬态,我不信任模拟结果,并要求它们也进行双重检查。 感谢您的耐心等待!

    谢谢,

    南希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nancy,

    感谢您的关注,

    我期待着 Webench 的更新。

    一位客户希望确认波德图解(相位边界)模拟,并在 Webench 错误修复过程中寻找另一种模拟工具的方法。

    另外一个问题是,请告诉我 LMZ31503的内部补偿电路以及电阻和电容器值,因为我尝试确认 TPS54320工作台模拟。   

    或者,是否有其他推荐的用于波德图解模拟的工具? (例如,功率级设计器,TI 的 PSPICE 等)

    此致,

    萨特希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satoshi,

    1.我无法确认波德图解模拟是否正确,因为我不确定 Coutx 是否已连接或未在 Webench 示意图中连接。 应从交叉频率连接。  我再次联系工作小组,并应在明天获得他们的反馈。

    2.您不能使用 TPS54320工作台模拟,因为循环补偿可能不同。 LMZ31503内部使用了 TPS84320。 但是 TPS84320没有 Webbench。

    3.您可以使用 PSPICE 在 LMZ31503文件夹中运行启动和静态状态。 没有用于泥巴图解的工具,让我们等待明天。

    谢谢,

    南希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satoshi,

    波德图解模拟非常准确。 但您需要更改 Coutx=1uF,因为它实际上已连接。 请查看随附的幻灯片。 现在,您可以使用 Webench 进行波德图解,使用 PSpice 进行启动和静态状态。  

    e2e.ti.com/.../LMZ31503-Bode-plot-simulation.pptx

    谢谢,

    南希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satoshi,

    我们已经开始研究模拟问题。 一旦问题得到解决,我们将通知您。

    谢谢 ,此致,
    普拉文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nancy,Praveen,

    感谢您的支持和信息。

    我理解这种情况。

    此致,

    萨特希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Satoshi!

    感谢您的反馈!

    舒艾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satoshi,

    普拉维恩解决了这个问题。 下一个发布周期将在下周结束前在 Web 上提供此修复程序。

    感谢您的耐心等待!

    南希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Satoshi,

    该修复程序可在 TI.com 上找到。

    谢谢,此致,
    普拉文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,普拉文,南希

    现在我确认了 LMZ31503工作台模拟并修复了。

    感谢您的善意支持。

    此致,

    萨特希