LMZ31503模拟条件低于条件,未更改外部电路值。
⇒输入电压:4.8V~5.5V,输出电压:1V,输出电压:1A
模拟启动波形时,输出电压未达到1V。
请参阅下面的 Y 轴的 Vout 为500nV_max。

这是韦斯基的错误,对吗?
如果错误不存在,请告诉我正常启动 Vout 的措施。
我的工作台设计如下所述;
https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=B0BCD87626403781
此致,
萨特希
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
LMZ31503模拟条件低于条件,未更改外部电路值。
⇒输入电压:4.8V~5.5V,输出电压:1V,输出电压:1A
模拟启动波形时,输出电压未达到1V。
请参阅下面的 Y 轴的 Vout 为500nV_max。

这是韦斯基的错误,对吗?
如果错误不存在,请告诉我正常启动 Vout 的措施。
我的工作台设计如下所述;
https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=B0BCD87626403781
此致,
萨特希
你好,Nancy,
感谢您的关注,
我期待着 Webench 的更新。
一位客户希望确认波德图解(相位边界)模拟,并在 Webench 错误修复过程中寻找另一种模拟工具的方法。
另外一个问题是,请告诉我 LMZ31503的内部补偿电路以及电阻和电容器值,因为我尝试确认 TPS54320工作台模拟。
或者,是否有其他推荐的用于波德图解模拟的工具? (例如,功率级设计器,TI 的 PSPICE 等)
此致,
萨特希
你好,Satoshi,
1.我无法确认波德图解模拟是否正确,因为我不确定 Coutx 是否已连接或未在 Webench 示意图中连接。 应从交叉频率连接。 我再次联系工作小组,并应在明天获得他们的反馈。
2.您不能使用 TPS54320工作台模拟,因为循环补偿可能不同。 LMZ31503内部使用了 TPS84320。 但是 TPS84320没有 Webbench。
3.您可以使用 PSPICE 在 LMZ31503文件夹中运行启动和静态状态。 没有用于泥巴图解的工具,让我们等待明天。
谢谢,
南希
你好,Satoshi,
波德图解模拟非常准确。 但您需要更改 Coutx=1uF,因为它实际上已连接。 请查看随附的幻灯片。 现在,您可以使用 Webench 进行波德图解,使用 PSpice 进行启动和静态状态。
e2e.ti.com/.../LMZ31503-Bode-plot-simulation.pptx
谢谢,
南希