This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-01063:Tida-01063,TIDA-00777

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00777, TIDA-01063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1075461/tida-01063-tida-01063-tida-00777

部件号:Tida-01063
“线程”中讨论的其它部件:Tida-00777

大家好,

1.应用手册( TIDUBV4A)中提到 ,Rogowski 线圈的自阻,电感和电容为0.77欧姆,8.34uH 和7.56pF,但当我从网络分析仪测量时,电阻值约为11-15欧姆, 电容值也不匹配。请告诉我您的测量程序吗?

2.我没有使用数字集成器,而是尝试使用模拟集成器(类似于  TIDA-00777),但我得到的波形非常嘈杂,如下所示,是否有任何方法可以降低噪音

频率-200Hz,电流-24A (RMS)---  模拟 集成器的黄色输出|| Orgil-是输出的 FFT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,谢谢大家提出的问题,让我仔细看看这些广告,尽快回复给大家。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Virinchi,您好!

    对于第一个问题,这些值似乎是根据 Rogowski 线圈本身和第4.1.3节中解释的公式计算的。 您能否分享有关测试中使用的 Rogowski 线圈的更多信息?

    第二个问题是,TIDA-00777设计用于50Hz 线路频率,看起来您的运行频率是200Hz。 R 和 C 集成商值应根据 TIDA-00777设计指南3.3.2和3.3.2中所示的方法进行调整。 此外,您的示波器需要处于带宽限制模式,请注意用于采样的 ADC 需要根据 ADC 采样率捕获到特定带宽的信号。

    布莱恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 布莱恩,

    感谢您的回复。

    1.我正在使用下面所附的同一个 Rogowski 线圈(TIDA-01063)印刷电路板照片,已经测量了来自 bode100阻抗分析器的电阻,电阻约为12-15欧姆。

    即使是计算:我的电阻值为12.49欧姆。 请您也告诉我电容计算结果吗?

    2.我已将示波器的采样率降低到1MSPS,并以50Hz 捕获波形。(见下文)

    黄色-PCB Rogowski 线圈  

    绿色-实验室电流传感器(用于参考)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Virinchi,您好!

     对于这些参数,设计人员 使用电感分析器验证了自感,并使用10个 PCB 线圈传感器中的峰值观察值进行步进响应模拟,以获得最差的病例延迟。 等等。我不知道为什么您看到的结果会有如此大的差异,但最好是您的计算值至少与您通过分析仪看到的结果差不多。  

    对于波形中的噪声,探头或任何其它负载都可能导致波形失真。  罗戈夫斯基线圈上是否有任何额外负载?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 布莱恩,

    除了阻尼电阻580欧姆之外,我没有连接任何负载。 但你能告诉我电容的计算吗?

    谢谢你,  

    维林奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Virinchi,您好!

    在这种情况下,总电容是使用第一个共振频率并利用 方程式来测量的: C = 1 /(4π2  2  L)  电容[F],其中共振频率为 f,电感为 L

    布莱恩