“线程”中讨论的其它部件:Tida-00777,
大家好,
1.应用手册( TIDUBV4A)中提到 ,Rogowski 线圈的自阻,电感和电容为0.77欧姆,8.34uH 和7.56pF,但当我从网络分析仪测量时,电阻值约为11-15欧姆, 电容值也不匹配。请告诉我您的测量程序吗?
2.我没有使用数字集成器,而是尝试使用模拟集成器(类似于 TIDA-00777),但我得到的波形非常嘈杂,如下所示,是否有任何方法可以降低噪音?
频率-200Hz,电流-24A (RMS)--- 模拟 集成器的黄色输出|| Orgil-是输出的 FFT