This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11237:请求电源设计方面的帮助

Guru**** 2832795 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11237, UCC29950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1076472/pmp11237-requesting-for-help-in-power-supply-design

部件号:PMP11237
“线程”中讨论的其它部件: UCC29950
尊敬的先生:
 
 
在 PMP11237设计的帮助下,我正在设计85V 至264V AC 至12V,25A DC 的电源。 虽然我从 PFC 级输出387V DC 获得了散装信号,但没有获得输出。(输出显示0V,LLC 主绕组的电压接通为18V AC,但它应该比该值多得多)。 请帮我设计。 如果需要对 PCB 布局进行任何更改,请向我提出建议。 请将您的电子邮件发送给我,以便我可以向您发送设计文件。
 
 
 
 
谢谢