Other Parts Discussed in Thread: PMP11237, UCC29950
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PMP11237 “线程”中讨论的其它部件: UCC29950
尊敬的先生:
在 PMP11237设计的帮助下,我正在设计85V 至264V AC 至12V,25A DC 的电源。 虽然我从 PFC 级输出387V DC 获得了散装信号,但没有获得输出。(输出显示0V,LLC 主绕组的电压接通为18V AC,但它应该比该值多得多)。 请帮我设计。 如果需要对 PCB 布局进行任何更改,请向我提出建议。 请将您的电子邮件发送给我,以便我可以向您发送设计文件。
谢谢