“线程”中讨论的其它部件:TMS320F28033, TMS320F28035, controlSUITE, 测试
你好,团队。
我´mn´t 该印刷电路板加入了 Tida-0951,但我没有开始该项目。
我在 TMS320F28033和 TMS320F28035中加载了固件,没有任何问题,我在 JTAG 中更换了 TMR 和 TMS 引脚,并将电阻器10K 拉起来,最终我获得了该引脚。
´,问题是 Tida-01281不起作用。 我已经检查过渗透器,并且有任何频率信号,我也尝试了另一个石英和多个 TMS320F,但结果是一样的。 我没有来自 TMS320F 微控制器的任何信号。
n´t,我不需要通信信号,只需要48V 至300V 的转换器
问题是:我是否需要对软件进行任何更改才能使其正常工作?
我´m 了这个话题,我已经测试了所有问题,变速器,二极管和电源的极性是正确的。
欢迎提出任何建议。
非常感谢。
卡洛斯