This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-01281:Tida-01281

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28033, TMS320F28035, TIDA-01281, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1081223/tida-01281-tida-01281

部件号:Tida-01281
“线程”中讨论的其它部件:TMS320F28033TMS320F28035controlSUITE测试

你好,团队。
我´mn´t 该印刷电路板加入了 Tida-0951,但我没有开始该项目。
我在 TMS320F28033和 TMS320F28035中加载了固件,没有任何问题,我在 JTAG 中更换了 TMR 和 TMS 引脚,并将电阻器10K 拉起来,最终我获得了该引脚。
´,问题是 Tida-01281不起作用。 我已经检查过渗透器,并且有任何频率信号,我也尝试了另一个石英和多个 TMS320F,但结果是一样的。 我没有来自 TMS320F 微控制器的任何信号。
n´t,我不需要通信信号,只需要48V 至300V 的转换器
问题是:我是否需要对软件进行任何更改才能使其正常工作?
我´m 了这个话题,我已经测试了所有问题,变速器,二极管和电源的极性是正确的。
欢迎提出任何建议。
非常感谢。

卡洛斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卡洛斯,

    建议 您在 GPIO 运行的情况下尝试简单代码。  

    我认为你的内部示波器不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的回复。 我n´t 这个问题与 void InitSysCtrl(void)有关,但我不知道如何修复它。 我n´t 了几个论坛,但我没有找到任何解决方案

    错误:无法从非原始位置加载,在我构建项目时显示。

    有什么建议?

    再次感谢。

    卡洛斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想,您可以 将必要的库放在无法访问的位置,这样该函数就不能加载到项目中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,郭。

    感谢您的支持。
    我不n´t,n´t 是 TI 的原始固件,我不修改任何内容。 库包括在项目中,因此该函数必须可以在项目中访问。 “´没有人有这个问题吗? 我在其他 TI 项目中看到了相同的消息错误。
    等待您的评论。
    非常感谢。
    卡洛斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卡洛斯,

    设计很旧,可能是库路径发生了变化。  

    我甚至找不到固件。 请问您在哪里获得测试代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,郭。

    固件是德州仪器(TI)的原始固件。 我可以给您发送副本。
    注册后,您可以下载固件。

    您说过的旧项目...在网站上,我可以看到设计指南的最后一个生效日期是2021年8月6日。 我n´t……
    BTW,如果您在 Web 中发现相同的错误:
    错误:无法从非原始位置加载,您将看到此错误出现在多个德州项目中,无论项目日期如何。

    可能有更新的固件或我的固件损坏。

    等待您的评论。
    卡洛斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是在2017年设计的,最后一次更新是“移动固件链接”,因为它已过时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,郭。
    感谢你的回复。
    由于这种流行病和获取部件的困难,我在这个项目上工作了大约两年。
    我已经分析了五个原型,我不得不解决 TI 项目中的硬件问题,下载 CCS,controlSUITE,购买 DSP 仿真器,现在,当我尝试加载固件时,发现该项目没有技术支持,因为它已经过时了。

    您的回复:
    这是在2017年设计的,最后一次更新是“移动固件链接”,因为它已过时。
    n´t 帮助很大。

    如果项目已旧,请将其从网站中删除。
    非常感谢。

    卡洛斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卡洛斯,

    对这种情况非常抱歉。  我 不知道您在这个项目上花了这么长时间。  我曾经研究过这种设计,但我没有比网站上更多的信息。  让我尽力帮助你。  

    对于与代码编译相关的问题,您可以在新线程中描述您的问题,并将其链接到 CCS 环境或 C2000部件。 我们的 C2000团队将帮助您解决这种常见问题。

    如果它与控制算法或电路设计有关,我们可以在这里讨论。

    我们一直将这种设计保留在网站上, 因为它显示 了一种从 LV 侧切换至 HV 侧的 ZV 切换方法,其中包含一些有效测试数据,对某人来说似乎很有价值。 我们将考虑您的建议,并在内部调整后将其从网站中删除。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,郭。

    再次感谢。
    这对我来说似乎是一个严肃的回答。
    好的,我会按照你的建议尝试在另一个线索中找到帮助,尽管我已经在几个论坛中查看过,但我没有找到解决方案。
    我希望项目能够取得进展,我在这个项目上花费了太多的时间和金钱,现在我无法放弃它。
    非常感谢您的支持。

    卡洛斯