“线程”中讨论的其它部件:BQ76940
我尝试在未安装电池的情况下为主板通电。 对于 Pack + 38V,我看到 C18右侧的电压为38-18=20V,但左侧为0v,表示 Cell13=0V。 C1也是0伏。 按下 S1后,我没有看到 TS1上升边缘触发器,因此没有 REGUT。 我认为是由于 C1=0V。
由于我无法获得 REGUT,所以我没有5V 且无3.3V 的电压可以为 MCU 供电。
问题是
(1)为什么 Cell13为0V? 如果未安装电池,我们是否应该看到 C13到 C1之间的电压分布? 并非所有0V? C18左侧与 GND 之间是否存在短路路径?
(2)我们是否总是需要安装电池或一些电阻器才能为系统供电?
(3)您建议为主板加电的初始 Pack+电压是多少? 38伏?