This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-010030:唤醒电路

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1082439/tida-010030-wake-up-circuit

部件号:Tida-010030
“线程”中讨论的其它部件:BQ76940

我尝试在未安装电池的情况下为主板通电。 对于 Pack + 38V,我看到 C18右侧的电压为38-18=20V,但左侧为0v,表示 Cell13=0V。 C1也是0伏。 按下 S1后,我没有看到 TS1上升边缘触发器,因此没有 REGUT。 我认为是由于 C1=0V。  

由于我无法获得 REGUT,所以我没有5V 且无3.3V 的电压可以为 MCU 供电。

问题是

(1)为什么 Cell13为0V? 如果未安装电池,我们是否应该看到 C13到 C1之间的电压分布? 并非所有0V? C18左侧与 GND 之间是否存在短路路径?  

(2)我们是否总是需要安装电池或一些电阻器才能为系统供电?

(3)您建议为主板加电的初始 Pack+电压是多少? 38伏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,有人能回答我的问题吗?  

    我增加了220欧姆电阻器中的13个,以模拟13个电池。 结果仍然相同。 我还得到了 Cell13=0伏的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!  

    在为 Pack+加电以唤醒系统之前,必须先安装电池以接通 BQ76940的电源。 如您所述,C1必须拉动高 TS1,如果 Cell13或闭锁隔板上没有电池或直流电源,C1将始终为0V。 此外,BQ76940需要电源输出 REGUT 电源,因此您可以首先尝试安装电池或直流电源+隔板,然后安装 Pack+以查看是否有任何改进。 Pack+电压应大于5V,以确保安装 Pack+时 Q15处于打开状态。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    感谢你的介绍。

    因此,我不能仅仅放置电阻器(220欧姆)来替换没有直流电源的电池? 如果需要直流电源,连接的外观如何? 哪些点用于连接 DC VCC 和 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    你是对的。 请将您的直流电源连接到 Cell13和 GND。  

    如果没有其他问题,请单击“这解决了我的问题”。

    谢谢。

     

    此致,

    陈瑞安