This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21309:用于700VDC 输入,24V 20A 输出的 PMP21309

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP21309, TIDA-010210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1085444/pmp21309-pmp21309-for-700vdc-input-24v-20a-output

部件号:PMP21309
“线程”中讨论的其它部件: LMG3410TIDA-010210

您好,

我的输入电压高达700VDC,希望将其转换为24V,20A,峰值为30A,持续几毫秒。 为此,我希望将 PMP21309参考设计更改为700VDC。 我没有找到可处理700V 的 LMG3410RWHT 的任何替代产品。 有人能给我一些建议吗?

此外,是否有人对功率级的设计有任何建议?

此致
亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,亚当,

    遗憾的是,我们的 GAN 产品的最大电压为650V,因此这在您的应用中不起作用。 您需要切换到多层拓扑才能继续使用 LMG3410。 或者,有一些 SiC 开关在较高电压下工作,但您需要一个兼容的驱动器并小心布局。

    希望这能有所帮助。  

    罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伯特,

    感谢您的快速响应。 您能否推荐这样一种多级拓扑?

    此致
    亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,亚当,

    这不是您所需要的,但 TIDA-010210是多级转换器的一个示例。  

    谢谢,

    罗伯特