请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PMP21309 “线程”中讨论的其它部件: LMG3410, TIDA-010210
您好,
我的输入电压高达700VDC,希望将其转换为24V,20A,峰值为30A,持续几毫秒。 为此,我希望将 PMP21309参考设计更改为700VDC。 我没有找到可处理700V 的 LMG3410RWHT 的任何替代产品。 有人能给我一些建议吗?
此外,是否有人对功率级的设计有任何建议?
此致
亚当