This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01525:相同请求(对于使用 TIDA-01525的较高电压)

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01525, DAC80508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1086974/tida-01525-same-request-for-the-higher-voltage-with-tida-01525

部件号:Tida-01525
“线程”中讨论的其它部件: DAC80508

您好 TI,

我也有同样的要求。

TIDA-01525的电流范围令人满意,但我想应用 PVDD 至少15V (因为负载电压高)
您能为我提供此零件的指导设计或建议吗?

Rgds,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Junghoo,

    查看 TIDA 的计算部分:

    如果 PVDD 为15V,则如果所有电阻值保持不变,则需要输入范围高达14.5V 的运算放大器。  这是基于 R2上的压降得出的。 或者,您可以将电阻器增加10倍,以将 A2上所需的输入电压降低到~10V。 这种设计选择将由您决定,然后您可以选择合适的运算放大器。

    您也可以增加 DAC 输出电压以降低 A2的输入范围。 我已附加了一个模拟,以便您可以测试您可能希望在最终设计中使用的不同值。 您可以查看 A2所需的 V+输入范围并选择合适的运算放大器。

     e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_01525.TSC

    最佳

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的琼斯:

    感谢您的快速,友好的回复。
    下面是一些更详细的其他问题。
    图片是一个从模拟中修改的电路,我实际上做了与图片相同的测试。
    当 VC 为5V 时,IOUT 约为10mA,几乎与计算类似。
    在 VC 2.4~5V 部分,IOUT 看起来是线性的。
    顺便说一下,在 VC 0~2.3V 时,电流固定在大约4~5mA 或更高的范围内。
    即电路中的最小电流至少为4mA。
    最小电流约为4mA 是我的错误吗? 还是电路的局限性?

    对我来说,TIDA-01525是一个极具吸引力的解决方案的一个重要原因是其低电流。
    为了明确我的目标,
    使用 DAC80508的多个高侧恒定电流源,IOUT =0.1~10mA /符合性 V =12~13V。
    最大电流在10mA 时足够,但最小电流越低,越好。
    是否有任何方法可以改变 TIDA-01525? 或者是否有其他符合我目的的设计或帮助? 就像 TIDA-01525一样。
    为了供参考,我还提到了以下文件,结果没有显著的差别。

    “SLYT768 -用于工业应用的高侧电流源”
    “SLAA867 -可编程的两级高电流源电路”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Junghoo,

    当 DAC 输出为0时,R1顶部的电压为非零,导致最小电流。 这可能是由于晶体管造成的。 这会导致 R1的电流被电流反射镜放大。 同时请记住,我们正在使用理想的电压源对 DAC 进行建模。 DAC 输出在代码为零时将有几毫伏的错误(由于其输出缓冲区),所选的运算放大器也将如此。 无论如何,使用单极电源很难获得真正的0V 输出。  

    您可以查看这两条电路是否适合您:

    具有低功耗休眠模式的智能 DAC LED 偏置电路(版本 a)

    使用智能 DAC 的高侧电流源 LED 偏压电路

    最佳

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katlynne,您好!

    我真的很感激!

    我理解你的评论。 我想,对于我的目标来说,使用 HOWLAND 电流泵的差分放大比使用电流镜更好。 我还想获得有关这一部分的建议,但我将在判断这部分内容是发布的主题“TIDA-01525”后使用适当的帖子。
    再次感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Junghoo,

    感谢您的回复。 我现在将结束这条线程,但如果您有任何相关问题,您可以通过回答来重新打开它。

    最佳

    Katlynne Jones