“线程”中讨论的其它部件: DAC80508
您好 TI,
我也有同样的要求。
TIDA-01525的电流范围令人满意,但我想应用 PVDD 至少15V (因为负载电压高)
您能为我提供此零件的指导设计或建议吗?
Rgds,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TI,
我也有同样的要求。
TIDA-01525的电流范围令人满意,但我想应用 PVDD 至少15V (因为负载电压高)
您能为我提供此零件的指导设计或建议吗?
Rgds,
你好,Junghoo,
查看 TIDA 的计算部分:
如果 PVDD 为15V,则如果所有电阻值保持不变,则需要输入范围高达14.5V 的运算放大器。 这是基于 R2上的压降得出的。 或者,您可以将电阻器增加10倍,以将 A2上所需的输入电压降低到~10V。 这种设计选择将由您决定,然后您可以选择合适的运算放大器。
您也可以增加 DAC 输出电压以降低 A2的输入范围。 我已附加了一个模拟,以便您可以测试您可能希望在最终设计中使用的不同值。 您可以查看 A2所需的 V+输入范围并选择合适的运算放大器。
e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_01525.TSC
最佳
Katlynne Jones
尊敬的琼斯:
感谢您的快速,友好的回复。
下面是一些更详细的其他问题。
图片是一个从模拟中修改的电路,我实际上做了与图片相同的测试。
当 VC 为5V 时,IOUT 约为10mA,几乎与计算类似。
在 VC 2.4~5V 部分,IOUT 看起来是线性的。
顺便说一下,在 VC 0~2.3V 时,电流固定在大约4~5mA 或更高的范围内。
即电路中的最小电流至少为4mA。
最小电流约为4mA 是我的错误吗? 还是电路的局限性?
对我来说,TIDA-01525是一个极具吸引力的解决方案的一个重要原因是其低电流。
为了明确我的目标,
使用 DAC80508的多个高侧恒定电流源,IOUT =0.1~10mA /符合性 V =12~13V。
最大电流在10mA 时足够,但最小电流越低,越好。
是否有任何方法可以改变 TIDA-01525? 或者是否有其他符合我目的的设计或帮助? 就像 TIDA-01525一样。
为了供参考,我还提到了以下文件,结果没有显著的差别。
“SLYT768 -用于工业应用的高侧电流源”
“SLAA867 -可编程的两级高电流源电路”
你好 ,Junghoo,
当 DAC 输出为0时,R1顶部的电压为非零,导致最小电流。 这可能是由于晶体管造成的。 这会导致 R1的电流被电流反射镜放大。 同时请记住,我们正在使用理想的电压源对 DAC 进行建模。 DAC 输出在代码为零时将有几毫伏的错误(由于其输出缓冲区),所选的运算放大器也将如此。 无论如何,使用单极电源很难获得真正的0V 输出。
您可以查看这两条电路是否适合您:
具有低功耗休眠模式的智能 DAC LED 偏置电路(版本 a)
最佳
Katlynne Jones