This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 5V/500mA 调节非隔离输出的设计计算。

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP9087
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1087743/design-calculation-for-5v-500ma-regulated-non-isolated-output

部件号:PMP9087

您好,

我计划修改 PMP9087的设计,使输入电压为110V 直流- 200Vdc 至5V 输出,输出电流为500mA。 需要澄清除反馈电阻器外所需的设计修改。

还想了解在满足规范要求方面是否存在任何限制(例如工作周期等)

此致,

Anand Meharwade