This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI:ISO6721 TINA TI库错误

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6721, ISO7721, ISO6721-Q1, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1090423/tina-ti-iso6721-tina-ti-library-error

部件号:TINA-TI
主题中讨论的其他部件:ISO6721ISO7721ISO6721-Q1

我试图  通过宏向导工具将ISO6721和ISO7721 Spice模型插入到TINA中,但我收到以下DBREAK错误。

请就此提供帮助。 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,GP,

    感谢您发布到E2E! 您是否可以共享您尝试导入到TINA的模式文本?

    尊敬的,

    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    * ISO6721
    *****************
    *(C)版权所有2019 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。
    *****************
    **此模型设计用于帮助德州仪器(TI)的客户。
    ** TI及其许可方和供应商不作任何明示的保证
    **或暗示,包括的保证
    **适销性或对某一特定目的的适用性。 型号是
    **完全按"原样"提供。 质量的全部风险
    **性能与客户有关
    *****************
    *
    *此型号如有更改,恕不另行通知。 德州仪器(TI)
    *公司不负责更新此模型。
    *
    *****************
    *
    *发布人:德州仪器(TI)
    *部件:ISO6721/ISO6721-Q1</s>6721
    日期:2021年5月28日
    *型号类型:瞬态
    *模拟器:PSpice
    *模拟器版本:17.4 2021 (x64)
    *数据表:SLLSFJ0C–2020年1月–2021年5月修订
    *
    *型号版本:1.00
    *
    *****************
    *************
    *宏模型模拟参数:
    *************
    *电源UVLO+/-
    *输入VIH/VIL
    *输入电容
    *输出上升/下降时间
    *禁用时输出高阻抗
    *传播延迟
    *未对高电压性能进行建模
    ******
    SUBCKT ISO6721 VCC1输出INB GND1 VCC2 INA OUTB GND2
    XU1 VCC1 GND1 1 2 VCC1_INT POWER
    XU2 VCC2 GND2 3 4 VCC2_INT POWER
    XU3 INA DEL_INA 5 6 VCC2_INT GND2 7输入
    XU4 DEL_INA DEL_OUA 8延迟
    XU5 VCC1 DEL_OUA VCC1_INT GND1 OUA 9 10输出
    XU6 INB DEL_INB 11 12 VCC1_INT GND1 13输入
    XU7 DEL_INB DEL_OUTB 14延迟
    XU8 VCC2 DEL_OUTB VCC2_INT GND2 OUTB 15 16输出
    结束

    SUBCKT输入输入输出INB_INT INT INT VCC VSS Thres
    E_ABM21输出0值{ IF(V(INT)> 0.51 ,5,0)}
    E_E20 INB_INT 0 N1676.6925万 VSS 1
    R_R10 N1676.6925万 in 985 TC=0,0
    E_ABM3 INT 0值{ IF ( V(INB_INT)> V(Thres),1,0)}
    VCC断路器中的D_U1
    D_U2 VSS处于中断状态
    R_R11 VCC N1.67669251亿.5MEG TC=0,0
    E_ABM22 Thres 0 value { IF ( V(INT)< 0.5 ,0.7 ,0.3 )}
    C_C1 VSS N1676.6925万 2.8p TC=0,0

    结束

    SUBCKT POWER VCC VSS VCC_INT2 HYST VCC_OUT
    E_ABM1 VCC_INT2 0值{ IF ( V(VCC_INT)> V(HYST), 1,0)}
    V_V1 N1676.9409万 0 1.53
    E_E1 HYST N1676.9409万 VCC_INT2 0 - 0.13
    E_E21 VCC_INT 0 VCC VSS 1
    E_ABM2 VCC_OUT 0值{ IF ( V(VCC_INT2)> 0.5 ,V(VCC),0)}
    结束

    SUBCKT DELAY IN_DEL OUT IN_OK
    R_R5 0 IN_OK 1K TC=0,0
    E_E8输出_交货0输入_确定01
    T_T2 IN_DEL 0 IN_OK 0 Z0=1K TD=9.5n
    结束

    SUBCKT输出EN输入VCC VSS输出Topa Bota
    E_ABM6 DRVB 0值{ IF (V (N1677.4625万)>(V (VCC)-V (VSS))/2+V (VSS),V (输入),-10)}
    R_R45 N1677.1405万 VCC 50 TC=0,0
    R_R51 N1677.1631万输出50 TC=0,0
    X_S2 Bota 0 N1677.1631万 VSS SCHEMATIC3_S2
    X_S1 Topa 0 N1677.1405万输出SCHEMATIC3_S1
    E_ABM7 Topa 0值{ IF ( V(DRVB)> 2.5 ,1,0)}
    E_ABM8 N1677.7893万 0值{ IF ( V(DRVB) 2.45 & V(DRVB)>-5,1,0 )}
    D_U1输出VCC断开
    D_U4 VSS EN断点
    D_U2 VSS输出断路器
    R_R11 VCC N1677.4625万 2MEG TC=0,0
    D_U3 EN VCC断点
    R_R10 N1677.4625万 EN 1970 TC=0,0
    C_C1 VSS OUT 7.58331305896909E-12 TC=0,0
    R_R52 N1677.6225万 N1677.6248万 5MEG TC=0,0
    C_C2 N1677.6248万 VSS 1f TC=0,0
    E_ABM9 HIHI 0值{ IF ( V(DRVB)<-5,1,0)}
    X_S3 HIGHI 0 N1677.1631万 N1677.6225万 SCHEMATIC3_S3
    R_R54 N1677.7893万 Bota 1 TC=0,0
    C_C3 0 Bota 8.68588963806504E-11 TC=0,0
    结束

    subckt SCHEMATIC3_S2 1 2 3 4
    S_S2 3 4 1 2 _S2
    RS_S2 1 2 1G
    model _S2 vSwitch roff=5e6 0.01 voff=0.8V Von = 1.0V
    结束SCHEMATIC3_S2

    subckt SCHEMATIC3_S1 1 2 3 4
    S_S1 3 4 1 2 _S1
    RS_S1 1 2 1G
    model _S1 vSwitch roff=5e6 0.01 voff=0.0V Von = 1.0V
    结束SCHEMATIC3_S1

    subckt SCHEMATIC3_S3 1 2 3 4
    S_S3 3 4 1 2 _S3
    RS_S3 1 2 1G
    model _s3 vswitch roff=5e6 ron=voff=0.0V 0.01 von = 1.0V
    结束SCHEMATIC3_S3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,GP,

    错误是指未定义的型号“DBREAK”,它是PSpice中的内置二极管。

    简而言之,此模型不能按当前状态导入TINA-TI,我们建议您尝试在PSpice for TI中使用此模型进行仿真,该模型可从以下网址下载: https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI

    如果您有任何其他问题,请告知我们。


    谢谢!
    Manuel Chavez