This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通过在切换周期内的平均值来改进开关模式转换器的FRA

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1086722/improving-fra-of-switch-mode-converters-by-averaging-over-switching-period

Thread:UC2843中讨论的其他部件

您好,

如果可以,我总是喜欢使用Probe FRA脚本,通过Middlebrook方法绘制环路增益。  

不幸的是,它并不总是完整的,通常在没有生成任何错误提示的情况下退出...

我想知道,FRA脚本是否会发现,如果输入已经“转换周期” 平均信号,那么消化数据会更容易。

我更好地解释自己:

  • 以直流-直流转换器输出处的电压为例,瞬态分析的结果将忠实再现切换频率脉动。
  • 现在,当运行一组FRA单个模拟时,如果必须在转换器输出处保持一定的低振幅==>,则开关波纹可能代表大量的噪声叠加在所述 的注射调制上。
  • 但是,在单个绘图上,通过绘图可以很容易地使切换频率下的纹波消失(在本例中,切换周期为10us)

                               平均值(V (输出),10us) 而非 V (输出)

有人知道如何让FRA脚本 处理 AVG (V (out),10us) 而不是 V (out)?

谢谢!

Luca   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将与我的同事谈谈 ,看看我们在 这个问题上是否有任何经验。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能告诉我们您运行的是什么模拟器和型号吗??

    您使用的具体TI器件是什么??

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模拟器是PSpice。 我特别指的是FRA (频率响应分析) TCL脚本。

    这是一种典型的回扫转换器,其MOSFET峰值电流通过UC2843 PWM控制器进行控制。 但我的问题与PSpice建模的问题无关,这是一个关于预处理波形.dat文件以平均所有开关频率波纹分量的最佳方法的更一般性的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luca,

    您是否介意分享脚本?

    谢谢!
    jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JC:

    与此同时,我努力取得了这样的结果:

    -在监视命令窗口时(在PSpice A/D探测中),我注意到FRA TCL脚本总是在处理块1时意外退出(即最低刺激频率)

    仅当块1的大小大于20 MB 的大小时才会出现此问题。 至少在我的机器上,通过 监测 波形 Tran_00.dat的大小,可以推断出20 MB 在最低频率运行完成后(即 块1写入波形 Tran_00.dat)

    - TCL脚本是在TI 的SLUAA51–2020年10月“应用报告:理解和模拟DC/DC转换器的环路稳定性测试”中引用的脚本

    了解如何增加所述的表面20 MB 限值(约)或减小波形.DAT的大小将是非常好的。 这里的问题是,对于大约数百kHz的切换频率, 为了获得良好的准确度,PSpice显然将时间步长限制为通常低于约200 ns的值(这是我在模拟运行时在Simulation Status (模拟状态)窗口中读取的值),  在 最低刺激频率下运行(我们假设50 Hz),即使只持续两个完整周期,也需要40毫秒... ==>关于20 MB ,很容易超越

    谢谢

    Luca  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luca您好:

    抱歉,由于我们不知道为什么会发生此问题,这更多是软件问题,而不是设备问题。

    为了减小波形大小,降压交叉频率约为20K,因此我们将使用10K到100K的注入噪声  ,这需要10ms-20毫秒

    谢谢