Other Parts Discussed in Thread: UC2843
您好,
如果可以,我总是喜欢使用Probe FRA脚本,通过Middlebrook方法绘制环路增益。
不幸的是,它并不总是完整的,通常在没有生成任何错误提示的情况下退出...
我想知道,FRA脚本是否会发现,如果输入已经“转换周期” 平均信号,那么消化数据会更容易。
我更好地解释自己:
- 以直流-直流转换器输出处的电压为例,瞬态分析的结果将忠实再现切换频率脉动。
- 现在,当运行一组FRA单个模拟时,如果必须在转换器输出处保持一定的低振幅==>,则开关波纹可能代表大量的噪声叠加在所述 的注射调制上。
- 但是,在单个绘图上,通过绘图可以很容易地使切换频率下的纹波消失(在本例中,切换周期为10us)
平均值(V (输出),10us) 而非 V (输出)
有人知道如何让FRA脚本 处理 AVG (V (out),10us) 而不是 V (out)?
谢谢!
Luca