This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1019:仪表常量错误

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1090969/tidm-1019-meter-constant-error

部件号:TIDM-1019

我购买 了MSP430FR6047 水表的评估板。 我使用 Audiowell的传感器(与文档中使用的传感器相同)。

带传感器的管道位于测试台上,流速(水)固定在500L/h

我在USS上读出流速的平均值,然后我能够计算出新的"仪表常数"。

问题是 ,当我想用新值(1.99688059亿.70)更改默认值(1274.2万.00)时,我遇到以下错误“Non-advanced parameter error : Invalid Meter Constant”(非高级参数错误:无效的仪表常量)

我的USS版本: USS_02_40_00_00

在旧版本中,我们的想法是将我的仪表常量除以10,然后在HMI.c和 ussDCCommandHandlers.c中进行修改

但代码与最后一个版本不同,我该怎么办?

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maxime:

    让我与我们的USS专家核实一下她能否就此提供一些指导;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maxime:

    我在USS GUI用户指南中提到了以下内容。  您计算的值似乎超出范围。

    好的,这么说,您计算中使用的仪表尺寸是多少?您是在计算LPH还是GPM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Dennis,

    水表是DN20,我们的DN15有同样的问题,我们正在使用 LPH。

    你可以看到这个问题在两年前是一样的,但是这篇文章的提示已经不起作用了

    TIDM-1019:USS -仪表常量错误- MSP低功耗微控制器论坛- MSP低功耗微控制器- TI E2E支持论坛

    此致,

    Maxime

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maxine,

    感谢您共享链接。  我可以从您使用USSLib版本02_20_00_08的公告中看到,Eddie LaCost建议的修复程序确实对您有效。  让我看看有什么改变,为什么使用x10倍频不再有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maxine,

    输入新值后,您在GUI中看到此错误,然后单击“请求更新”按钮?

    我认为在GUI中检查了该值并在超出范围时进行标记,因此在较早的02_20_00_08版本中,该值的最大值较低。

    我正在使用02_40_00_00。

    当我使用您正在使用的值执行上述步骤时,就会成功。

    如果我将0添加到Meter常数,我会看到错误。

    您是否确定正在使用GUI 02_40_00_00?